欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电解加工的应用-2(电解蚀刻)

  • 2023.06.07 15:09:35
  • 米思米
  • 984

2)电解切断加工(electrolytic trepanning)

 电解切割是从工件上切割出所需形状材料的加工工艺,其加工方法与钻孔相同,而两者的不同之处在于加工目的,钻孔加工的目的是加工出的“孔”,切割工艺的加工目的则是“电极内侧的残留部分”。

 因此,可利用与钻孔加工完全相同的设备进行切割加工,只需对电极工具进行少量修改即可。用于钻孔加工的电极在外部绝缘以防止漏电,而用于切割加工的电极则是在内侧和外侧两侧都做绝缘处理。从而可以从材料上切割出与管材截面外形相同的零件。其状况如【图1】所示。

电解加工的应用-2(电解蚀刻)


3)型腔加工(electrolytic sinking)

 cavity是指空洞或“空腔”的意思。Sinking表示“钻孔”。因此,可以说电解加工全部都属于这种型腔加工的具体应用。

 其中最为有名的就是放电雕模加工(die sinking)。由于各种模具是由难以切削的材料制成,且往往形状复杂,因此电解加工在这一领域中最能发挥出其优势,常被应用于制造锻造模具。这种工艺方法的特征在于,电极几乎没有消耗,所以消耗极快的锻造模具来说,可以使用一个电极工具制造出多个模具。锻造模具及其产品的示例如【图2】所示。

电解加工的应用-2(电解蚀刻)


4)电解成型加工(electrolytic shaping)

 这是用于塑造零件外形的成型加工工艺。其他电解加工过程中,电解液是通过电极内部提供给加工间隙,而这种工艺方法会在加工表面留下电解液排出口的痕迹。为了避免留下痕迹,必须精心设计。加工电极安装在左右两侧,工件夹在中间。电解液被注入间隙中。这种工艺的主要应用领域,是涡轮叶片的成型。这是形成流体阻力较低的平缓曲面的最佳加工工艺。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities